Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I set a bit when we press the ACKAll button an Alarm Summary in Vijeo Designer Runtime?
Issue:
How do I set a bit when we press the ACKAll button an Alarm Summary in Vijeo Designer Runtime?

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
To set a bit when pressing the ACKAll button on an alarm summary requires you to draw an invisble switch over the existing ACKAll button.

The invisible switch should have the following operations defined:
1) Alarms & Events --> AckAll on your AlarmSummary
2) Bit -> Set on your BOOLEAN Variable.