Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV212- customer wants to monitor the fan so it will set an alarm in their Modbus register to let them know the fan is not running, before the drive faults
Issue:
Set Alarm for Modbus Register.

Product Line:
ATV212

Environment:
Modbus

Cause:
n/a

Resolution:
There is a Flashing L in the drive. This is to let you know you are getting close to a overheating fault. You can monitor this parameter ( FC91- register 64,657, bit 3 is the motor overload alarm).