Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you program the ATV320 drives' STO safety inputs from the keypad or HMI?
Issue:
ATV320 program the STO safety inputs from the keypad or HMI.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to know if you can program the STO safety inputs with the local keypad or remote HMI?

Resolution:
The ATV320 drives' STO functions can only be configured using the Somove software.