Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV630/930 have a built in time delay feature for digital inputs?
Issue:
Time delay feature for digital inputs in the ATV630/930

Product line:
Altivar Process ATV630 ATV930

Environment:
All models

Cause:
n/a

Resolution:
All of the digital inputs have an ON Delay setting range of 0-200msec.  The factory default is 0msec.
Under Complete settings -> Input/Output -> DI/DQ -> DIx Config, set DIx Delay to the desired time delay.

This delay setting works only as an ON delay, for DIx going active.  There is not a delay feature for OFF delay.