Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for a key to the floor mounted ATV660 door handle?
Issue:
Key for the floor mounted ATV660 door handle.

Product Line:
ATV660, Altivar 660

Environment:
Floor mounted enclosures

Cause:
Need replacement key

Resolution:
The ATV660 door has a lockable handle.  The door handle key for the floor mount enclosure is part# NSYLDB5.
https://www.se.com/ww/en/product/NSYLDB5/metal-key-for-5mm-double-bar-insert/

Picture of Key Handle for locking door panel