Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does PWS mean on the Process Drive display?
Issue:
Customer cannot get their Process Drive to run.  Top line of the display reads status PWS.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
SoMove connection

Resolution:
PWS indicates the drive Start/Stop is controlled by the SoMove software.  Commands to run from the external terminals or the keypad will not be taken into account.  The drive will still follow external analog signal.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PWS Capture.JPG.jpg [12.57 KB]