Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I prevent an ATV630 from running in reverse?
Issue:
How do I prevent an ATV630 series process drive from running in reverse?

Product Line:
ATV630 series

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Information difficult to find in user manual.

Resolution:
Under menu 5, Complete settings, navigate to sub menu 5.5, Command and Reference.  Locate the Reverse Disable parameter and set it to Yes.