Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Power Monitoring Expert 8.2 - How are database connection strings managed?
Issue
Power Monitoring Expert 8.2 - How are database connection strings managed?

Product Line
Power Monitoring Expert 8.2/9.0

Environment
Windows Registry

Cause
The way database connection strings are managed in the Windows Registry has changed significantly as of Power Monitoring Expert 8.2.

Resolution

Attached document highlights the changes in the Power Monitoring Expert database connection strings in the Windows Registry.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PME82 Connection Strings.pdf [72.82 KB]