Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the DeviceNet Fieldbus Module for the Altivar Process Drive?
Issue:
What is the part number for the DeviceNet Fieldbus Module for the Altivar Process Drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Part number required to order part

Resolution:
Altivar 600/900 Series
Part Number - VW3A3609