Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use the USB cable to power the M221 for a program download?
Issue:
Can I use the USB cable to power the M221 for a program download?

Product Line:
M221

Resolution:
Yes, the 5VDC provided by your PC or laptop through the USB cable is enough to power the M221 controller in order to download a SoMachine Basic program to it.
However, you cannot run the controller with only 5VDC.