Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I get a demo of OFS
Issue
How to get a demo of OFS

Product Line
OFS

Environment
Windows 10

Resolution
Use the following steps to download a copy of the latest version of the OFS installation CD to get the demo.  To get the latest
updated demo version, download the latest service pack.

Navigate to 'https://www.se.com/ww/en/download/'
  • Type in OFS within the search window.
  • Click on search.
  • Select the latest version or service pack.
  • Download the file
  • Extract the contents of the zip file to a temporary folder.
  • Run Setup.exe.
  • Use the part number TLXCDLTOFS36
  • Use the serial number 99999999999

This will provide a 2 hour demo for 21 days.