Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I get the EDS files for DeviceNet for the Altivar Process Drive?
Issue:
DeviceNet EDS file for the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All products of Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
ATV600
DeviceNET v1.5 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV600_DeviceNet_EDS_V1_5/
DeviceNET v1.8 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/DeviceNet_EDS_VW3A3609_V1_8/

ATV900
DeviceNET v1.6 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV900_DeviceNet_V1_6/
DeviceNET v1.8 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/DeviceNet_EDS_VW3A3609_V1_8/