Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Example on how to use the real time clock in a Quantum non Unity PLC

Issue
Example of how to use the real-time clock in a Quantum non-Unity PLC

Product Line
Concept, ProWORX 32, ProWORX NxT

Environment
Windows 10

Resolution
No information can be found on how to use the registers for the real-time clock in the Concept application
for a Quantum PLC.

The attached document provides an example on how to use the real-time clock in a Quantum non-Unity PLC.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
984 Real Time clock.pdf [41.54 KB]