Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there an Add-on Profile available for ATV320 for Ethernet IP?
Issue:
Looking for a Add-on Profile for ATV320, for Ethernet IP?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
There is no dedicated Add-On Profile (AOP) available for the ATV320 series drive.
We only provide the EDS file to integrate the drive inside Rockwell PLCs.