Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the replacement for VarLogic NR6/NR12?
Issue
The VarLogic NR6 and NR12 are now obsolete and no longer available for purchase.

Product Line
VarLogic NR6/NR12

Resolution
The VarLogic NR6/NR12 have been replaced by the VarPlus Logic controller series.
  • VarLogic NR6 is being replaced with: VarPlus Logic VL6 part number VPL06N
  • VarLogic NR12 is being replaced with: VarPlus Logic VL12 part number VPL12N
Attached is the VarPlus logic brochure for reference.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
VarlogicPlus_Brochure.pdf [350.86 KB]