Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I troubleshoot the LEDs for the Altivar Process Drive when I am trying to communicate to it over Ethernet IP?
Issue:
Altivar Process Drive trying to comunicate over Ethernet IP troubleshooting the LEDs.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drives

Cause:
Drive will not communicate over Ethernet IP

Resolution:
ATV600
  • photo shop picture 2
  • photo shop 4b



ATV900
  • Photo shop 1a
  • photo shop 3a