Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV630: How does Normal/Heavy duty affect the Current Limitation in the drive?
Issue:
ATV630 Normal/Heavy duty Current Limitation.

Product Line:
Altivar 630, ATV630

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
Go to menu 5.2 ( Motor Parameters), select Dual rating, then select:
Normal duty current limit is 1.1 of In
Heavy duty current limit is 1.5 of In.