Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it necessary to use the Full size Neutral for the iEM330 and iEM3100 Meters?
Yes, it is necessary to use the full neutral cable (the same size as L1,L2 and L3):
1) For iEM3300, L1,L2,L3,Neutral are 50 mm2 / 1AWG;
2) For iEM3100, L1,L2,L3,Neutral are 16 mm2 / 6AWG;