Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does ATV212 Remote Keypad (VW3A1101) switches to Frequency if screen not touched and goes dim, even though Custom RPM display has been set up?
Issue:
ATV212 Remote Keypad switches to Frequency even though Custom RPM display has been set up

Product Line:
ATV212

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
This can happen if F702 =0 so need to set F702=60 for one pair of motor poles.