Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the blinking COM status led mean on the ATV630 and ATV930 Process drives?

Issue:
ATV630 and ATV930 Process drives with blinking COM status led.

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
Com's status LED will blink when they connect the remote HMI display to the modbus port.

Resolution:
LED will flash when the fieldbus is active and communicating.