Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I get the EDS files for Modbus over Ethernet (Modbus TCP) for the Altivar Process Drive?
Issue:
EDS files for Embedded Modbus Ethernet for the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
ATV600
Ethernet Embedded: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV600_Ethernet_Embedded_EDS/

ATV900
Ethernet Embedded:
https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV900_Ethernet_Embedded_EDS/