Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?
Issue:
What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
B suffix is a bookshelf version of the ATV320 drive.  This is a slim style version.
C suffix is a compact version of the ATV320 drive.  This is a more cube-shaped drive.