Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for ATV630 and ATV930 Extended I/O option card?
Issue:
ATV630 and ATV930 extended I/O option card part number.

Product Line:
ATV630, Altivar 630, ATV930, Altivar 930, Process Drive

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The part number for Digital and Analog I/O extension module is VW3A3203. The card expands the available I/O with an additional Six Logic Inputs, Two Logic Outputs, and Two Analog Inputs.