Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can you connect the VW3A3616 Ethernet card to the ATV320 C suffix or compact version drive?
Issue:
Connect the VW3A3616 Ethernet card to the ATV320 compact version.

Product Line:
ATV320 with C suffix only

Environment:
All

Cause:
There is not a slot for the Ethernet card card to fit the ATV320 with C suffix.

Resolution:
The VW3A3616 card will not fit directly into the ATV320........ C  or compact version drive without the VW3A3600 add on option.
The VW3A3616 card will fit directly into the ATV320 ....... B or Book self version without the need of the VW3A3600 add on option.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV320_IS_Option_module_adapter_NVE22661_01.pdf [570.79 KB]