Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
DUP2 Does Schneider Electric offer the Berger Lahr EXRDM3913/50NEA motor or a suitable replacement?
No, the Berger Lahr EXRDM3913/50NEA motor with ID number 52951045500 is a special customized version for the company W&H.
This type is proprietary and is reserved for the company W & H and can not be purchased from Schneider Electric.
The customer must contact the OEM machine builder Windmuller & Holscher for a spare EXRDM3913/50NEA motor with ID number 52951045500.