Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How can one see the last fault that occurred on an ATS48 softstarter?
Issue:
Last fault occurred on an ATS48 Softstarter

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Resolution:
Go into the SUP menu and select LFt parameter.  This will display the last fault that occurred on this drive.
The previous 4 faults can be accessed through SoMove software connected to the ATS48.