Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a simple example demonstrating sending a ModbusTCP Message?
The attached code (an exported Structured Text Section) will demonstrate sending a TCP/Modbus read register request from a PLC to a modbus device.
The code is extensively commented and can easily be modified to send any supported modbus message. Simply open a Unity project and import the section.
It was created using Unity Pro ver 12.0 and an M580 PLC but should be able to be used with any version of unity and any PLC that supports the
DATA_EXCH fb.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
send_mbus.zip [2 KB]