Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Using a password containing a combination of special characters can lock the user out of the NOE771xx module.
Issue
Using a password containing a combination of special characters can lock the user out of the NOE771xx module.

Product Line
140NOE77101 and 140NOE77111

Environment
Windows 10

Resolution
If you use a combination of special characters (e.g., ?@, etc.)  as part of the password,the module could lock the user out.

It is recommended not to use a combination of special characters in the password.