Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause High CPU usage on the HMIG5U?
Issue:
What can cause High CPU usage on the HMIG5U?

Product Line:
HMIG5U, HMIG5U2, Magelis iPC

Resolution:
A common cause of high CPU usage on the HMIG5U/HMIG5U2, or Magelis iPC in general, can be attributed to Windows Update running in the background when there is no internet connection. It will constantly try to reach out to the server, even if there is no internet connection. The remedy would be to turn off the Windows Update.