1) Lên đến 0.5 g (theo phương ngang) and 0.4 g (theo phương thẳng đứng).
2) Class 2 cho 24 kV và Clas 1 cho 36kV.
3) Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEEE-693/2005 và EN 60068-3/1993 cho 24kV và 36kV.
Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
1) Lên đến 0.5 g (theo phương ngang) and 0.4 g (theo phương thẳng đứng).
2) Class 2 cho 24 kV và Clas 1 cho 36kV.
3) Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEEE-693/2005 và EN 60068-3/1993 cho 24kV và 36kV.
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty