Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
M241 SD card specifications
Issue:
What are the M241 SD card specifications?

Product Line:
M241

Resolution:
You can use any SD card which is an SDSC or SDHC (High Capacity), up to 32 GB maximum memory and FAT32 file system formatted.