Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you connect the Multi-loader to a VW3A1101 keypad to get the saved files?
Issue:
Can you connect the Multi-loader to a VW3A1101 to get the saved files?

Product line:
VW3A8121, VW3A1101

Environment:
all

Cause:
Manual for the Multi-loader shows you can connect the device to the VW3A1101 keypads.

Resolution:
The connection is shown for the purpose of flashing an update to the keypad firmware using the VW3A8121 Multi-Loader.
The program files that are stored on the VW3A1101 cannot be loaded to the Multi-Loader because the format is different.