Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I connect to my ATV drive with SoMove through an M251MESE (with IP forwarding) ?
Network topology is as following :
- Subnetwork 192.168.10.x : PC with SoMove connected to M251MESE port 1
- Subnetwork 192.168.100.x : M251MESE port 2 connected to ATV600 (or any other ATV with ethernet port)

PC :
192.168.10.1
255.255.255.0

M251 Port1 :
192.168.10.51
255.255.255.0
"Enable IP forwarding" checkbox enabled

M251 Port2 :
192.168.100.51
255.255.255.0

ATV600 :
192.168.100.60
255.255.255.0
Gateway : 192.168.100.51

On PC side the following command has to be entered in command prompt :
route add 192.168.100.0 MASK 255.255.255.0 192.168.10.51