Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in ION8650 meter?
Product Line
ION8650

Environment
Hardware

Resolution
The input impedance on the IRIG-B port (red to black) is 450 kΩ. So for a 5 V input voltage, the current draw would be around 0.01 mA.