Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the BMXPRA0100 comply with security notification SEVD-2017-048-02
Issue
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Product Line
BMXPRA0100

Environment
Windows 10

Resolution
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Exec firmware version 2.9 is compliant with SEVD-2017-048-02.
Only PV version 12 and above is compliant.