Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ENM installer fails on Check Database Maintenance "Invalid User Credentials"

Issue:
ENM  installer Fails on "Check Database Maintenance  "Invalid User Credentials" as shown below

error

Product Line:
Event Notification Module 8.3.x

Environment:
Distributed instance of ENM
Standalone instance of ENM

Cause:
The ENM installer fails with invalid user credentials when a local Windows admin account is not detected.

Resolution:
Need to use a Local Windows Admin account associated with the machine in which ENM is being
installed. The username and password credentials will be verified.
Note: A Domain admin is not supported configuration due to the great amount of variation in
possible Domain Rule/Rights.