Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SEPAM with a CSH SENSOR , why there are P1 and P2 Side, what is the difference for Sepam Range ?
SEPAM with a CSH SENSOR , why there are P1 and P2 Side, what is the difference for Sepam Range ?

Without notion of directionality or differential or summation of currents, the wiring of the measuring apparatus doesn’t matter, because it is not sensitive to the instantaneous direction of the current:
It is the case of the ammeters, the maximeters, the over current, or overload,….
For a differential, directional, a energy meter......, one will be more vigilant:
Recall :
The transformers of current windings have reference marks P1-P2 primary side and S1-S2 secondaries side. There are by construction a significant correspondence between the number of the primary label and the secondary one’s.
These reference marks are purely conventional but the use is very important.
You noticed that the diagrams of Sepam documentations are identical (from a connection point of view), for a feeder or an incomer and do not mention P1, P2, S1 neither S2.

IED L3

Schneider Electric Việt Nam

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.