Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a Unity Pro project be opened with an older version of the library function blocks?
Yes, the specific library version is specified when the project is opened.
This option is available when opening an .STA (archived) or an .STU file.

See the attached video for instructions.