Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many S908 (140CRA31908) networks are permitted in an M580 ERIO application?
You can have one S908 network in an M580 application. (140CRA31908).
If you're using M580 HSBY you are allowed a second 140CRA31908 in order to achieve redundancy on the RIO network.