Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to reset the Digital Input count on a CM2000

Issue
Customer would like to reset the digital input status counter on the CM2000.

Product Line
CM2000 series

Environment
Modbus Register writes

Cause
The CM2000 does not have a digital input status counter reset command.

Resolution
Using Modbus Tester, write a value of zero (0) to the desired registers. Below is an excerpt of the CM2000 Modbus Register list that details the Digital Input's registers.

RegistersRange
Input 1 Count2404 - 24050 to 99,999,999
Input 2 Count2409 - 24100 to 99,999,999
Input 3 Count2414 - 24150 to 99,999,999
Input 4 Count2419 - 24200 to 99,999,999
Input 5 Count2424 - 24250 to 99,999,999
Input 6 Count2429 - 24300 to 99,999,999
Input 7 Count2434 - 24350 to 99,999,999
Input 8 Count2439 - 24400 to 99,999,999


In the following example, a CM2350's Input 1 Count is going to be reset. The necessary parameters are as follows:

  • Gateway IP Address: 10.167.244.21
  • CM2350 Device ID: 9
  • Starting Register: 2404

Once all the parameters have been specified, press Write to reset the value.

IMG1

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: