Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which version of LTU for Micrologic Compact NSX works with Windows XP, 7, 10?
LTU versions up to V9.2.2 supported Windows XP and Windows 7

From LTU V10.0.0, support for Windows 7 and 10 was added. However, Windows XP is no longer supported with this version.