Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How and where to use hardware kit HRB73195 that is supplied with PM5100/PM5300?
Issue:
The installation technician may be confused as to what the HRB73195 kit supplied with the PM 51XX/53XX is used for

Product:
PM5000 Series Meters

Environment:
Meter Installation

Resolution:
This is a Modbus RS-485 line terminating resistor and is only installed on the last meter of the daisy chain.


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
HRB73195_Hardware kit.JPG.jpg [1.77 MB]