Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do the CSH120 and CSH200 CTs work with VAMP relays?
Product Line
VAMP

Resolution
Yes, the CSH120 and CSH200 core balance CTs will work on the VAMP relays so long as the CT inputs are the 1A / 0.2A input option.

Note:  See attachment for instructions on using the CSH CT's with the VAMP relays.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Using-CSH120-with-VAMP-protection-relay-range.pdf [115.55 KB]