Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the purpose of internal battery in Pm2225 meter ?

Issue

What is the purpose of the internal battery in the PM2225 meter?

Product Line

PowerLogic™ PM2225 Series Meter.

Environment

Installations where maintaining accurate timekeeping is critical, even during power outages or meter shutdowns.

Resolution

The internal battery in the PM2225 meter keeps its clock running and helps maintain the time even when the meter is powered down.