Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the mechanical characteristics of Pm2225 meter ?
Following are the Mechanical characteristics of PM2225 meter :

IP degree of protection (IEC 60529-1) Front display: IP52
Meter body: IP30
Panel thickness maximum 6.0 mm (0.25 in) maximum
Mounting position Vertical
Display type LCD display: Monochrome graphical LCD
Keypad 4 button with intuitive navigation
Front panel LED indicators Green LED (heartbeat / serial communications activity)
Amber LED (alarm / energy pulse output)
Weight ~ 300 gms
Dimensions W x H x D 96 x 96 x 73 mm max
Protection features Password protected for set-up parameters

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.