Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the minimum digital input pulse width time on a PM8000?

Issue
Need to know the digital input pulse width time on a PM8000

Product Line
PM8000

Environment
PM8000 Digital Input

Cause
Unable to find the digital input pulse width time on a PM8000

Resolution
The PM8000 meter is guaranteed to count down to a minimum pulse width of 20 ms.

PM8000 Digital Inputs information