Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we use BMENOP0300 in the M580 ePAC redundant configuration?
Issue:
Can we use BMENOP0300 in the M580 ePAC redundant configuration?

Product Line:
M580
X80 IO

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
Yes. BMENOP0300 can work with both stand-alone and redundant ePAC systems and all M580 CPU types.