Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How are the rules to pair a ZBRT2 with a receiver ?
The main thing is that it can be possible to pair ZBRT2 OR ZBRT1 on the transmitters output, if not you will have a conflict.