Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What driver to use in Vijeo Designer to communicate to Allen Bradley Drive over Ethernet/IP?
Issue:
What driver to use in Vijeo Designer to communicate to Allen Bradley Drive over Ethernet/IP?

Product Line:
EIP, Magelis

Resolution:
Due to Vijeo Designer Rockwell EIP driver are specific to a controller type.  It is not possible to use that driver.  To communicate to any third party devices (including a AB drive) over Ethernet/IP, it is recommended to use the Ethernet/IP Explicit driver under Generic Drivers.