Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is an EEF1 fault code in the ATV 61/71 drives?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
ATV61/ATV71 showing EEF1 fault

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
All serial numbers

Cause:
Will not clear with power cycle

Resolution:
Fault name : EEF1 [Control Eeprom]
Probable cause: Internal memory fault, control card
Remedy:
• Check the environment (electromagnetic compatibility)
• Turn off, reset, return to factory settings
• Inspect/repair the drive
Replace the Control Block